Historique

 
Honeywell a derrière elle une tradition de 120 ans. Honeywell a derrière elle une tradition de 120 ans. La compagnie a été créée en 1885 avec le développement d'un système de valve pour les fours à charbon.

1885 : Avec l’aide d'un collègue, Albert M. Butz, un fils d’immigrés suisses, développe un système de valve, à Minneapolis dans le Minnesota, pour les fours à charbon, à savoir un système thermostatique qui ajuste automatiquement les températures ambiantes dans les bâtiments résidentiels. Les brevets ont été enregistrés en 1885 et "Butz Thermo-Electric Regulator Company" a été créée. C'était la première compagnie qui offre un produit pour le règlement automatique des températures internes dans les bâtiments à vendre.

1888 : Le fondateur quitte Minneapolis. Ses brevets sont tenus par des mandataires de la « Consolidated Temperature Controlling Company » .

1892 : Après le changement de nom qui devient "Electric Thermostat Company", William Richard Sweatt assure la gestion des affaires. Dix ans après, il devient le seul et unique propriétaire de la compagnie sous un autre nom, celui de « Electric Heat Regulator Company ».

1912 : La compagnie construit sa première usine à Minneapolis et change son nom en "Minneapolis Heat Regulator Company".

1924 : Mark C. Honeywell, un pionnier en technologie d'automatismes, développe les thermostats horloge-commandés à sa compagnie : "Honeywell Heating Specialties Company".

1927 : William R. Sweatt, propriétaire de '’Minneapolis Heat Regulator Company" et Mark C. Honeywell, propriétaire d' “Honeywell Heating Specialties Company” à Wabash dans l’ Indiana, font fusionner leurs deux compagnies. Cette dernière qui opère sous le nom de "Minneapolis-Minneapolis-Honeywell Regulator Company" est établie comme une société d'actions communes et réalise des ventes de $5.25 millions dès 1928.

1934 : La gamme de produits pour des applications industrielles augmente sensiblement par l'acquisition de la "Brown Instruments Company" à la fin de l’année 1934. Établie à Philadelphie en 1859, la compagnie produit des unités d'affichage et de commande d'écriture pour des processus industriels. La compagnie Brown Instruments opère également au niveau international. Son premier équilibre en Europe était "N.V. Nederlandsche Minneapolis-Minneapolis-Honeywell", établi en 1934. À l’apogée de ses activités d'avant-guerre, la compagnie avait quinze employés hollandais et allemands. Les compagnies étrangères s’y sont ajoutées rapidement en Angleterre (1936) et en Suède (1938). Les trois compagnies à Amsterdam, à Londres et à Stockholm ont été reconstruites après la guerre et d’ autres compagnies ont été établies à Bruxelles (1946) et à Zurich (1947).

1942 : En raison des conditions qui ont été placées sur la compagnie pendant la préparation pour la participation de l'Amérique dans la Seconde Guerre Mondiale, la division aérienne a du se développer comme base pour les affaires aérospatiales actuelles.

1945 : Les ventes de la compagnie dépassent le seuil des 100 millions de dollar pour la première fois. Plus de 17.000 employés travaillaient pour la compagnie dans le monde entier.

les années 1950 : Honeywell ouvre de nouvelles branches et unités de production à travers le globe.. Honeywell réagit à la demande croissante de la technologie d'automatismes avec des développements innovateurs.

1953 : Probablement l'unité de commande la plus connue dans le monde, le Honeywell-Thermostat T68 "le Round®", remplace l’ encombrant régulateur rectangulaire dans le secteur domestique. "The Round" est d’hors et déjà aussi bien connu aux Etats-Unis que Coca-Cola ou McDonalds. A l’heure actuelle, il est toujours produit.

les années 1960 : Honeywell se diversifie dans d'autres secteurs de technologie d'automatismes (automatisme industriel, sondes, aviation voyage dans l’espace). En 1967, les ventes de Honeywell dépassent la barrière du milliard de dollar pour la première fois. Honeywell effectue un travail majeur de développement dans le secteur technologique de contrôle en bâtiment

1972 : WSE (maintenant NexWatch, une compagnie Honeywell) invente le système sans contact de contrôle d'accès.

Les années 1980 : Des alliances mondiales sont créées dans un but de renforcer la compagnie. L'établissement des joint-venture entre l’est et l’ouest ouvre des perspectives internationales ce qui permet à Honeywell d'augmenter la portée de ses activités.

les années 1990 : En mars 1997, Honeywell Inc. conclut l'acquisition des parts de Measurex Corp. (Cupertino en Californie). La fusion de Honeywell et d'AlliedSignal a lieu en 1999.

AlliedSignal prend ses racines dans la compagnie Allied Chemical & Dye Corporation, qui était un regroupement de cinq compagnies chimiques américaines établies au 18ème siècle. Puisque l'Allemagne avait commandé une grande partie du marché chimique mondial pendant la Première Guerre Mondiale, Eugene Meyer, un éditeur au Washington Post et le scientifique William Nichols formèrent cette nouvelle compagnie en 1920.

En 1928, Allied ouvre une usine synthétique d'ammoniaque près de Hopewell en Virginie, devenant le premier producteur mondial en ammoniaque.C'est le premier projet de la compagnie vers de nouveaux marchés. Après la Seconde Guerre Mondiale, Allied commence à fabriquer d'autres nouveaux produits, y compris le nylon 6 (pour tout fabriquer, des pneus aux vêtements) et les réfrigérants.En 1958, elle devient Allied Chemical Corp. et s’est établie depuis lors aux sièges sociaux dans Morristown dans le New Jersey.

1962 : Allied achète Union Texas Natural Gas, qui possède des propriétés de pétrole et de gaz dans l'ensemble des Amériques. Allied considère cette compagnie comme fournisseur de matières premières pour ses produits chimiques, mais ceci change au début des années 1970 quand le Président John Connor (secrétaire du commerce sous Lyndon Johnson) vend beaucoup d'entreprises peu lucratives appartenant à Allied et investit dans l'exploration de pétrole et de gaz. En 1979, quand Edouard Hennessy Jr. devient président, Union Texas produit 80% du revenu d’ Allied.

Sous son nouveau nom, Allied Corp. (1981), la compagnie achète en 1983 Bendix Corp., une compagnie aérospatiale et de véhicules à moteur. En 1984, Bendix a produit 50% du revenu d’Allied, alors que le pétrole et le gaz produisent 38%.

1985 : Allied fusionne avec les compagnies Signal, ajoutant les éléments essentiels aux secteurs qu’elle exploite : l’aérospatiale, les véhicules à moteur et les matériaux industriels. Fondée par Sam Mosher dans 1922 comme étant Signal Gasoline Company, Signal est à l'origine une compagnie californienne qui a produit de l'essence à partir du gaz naturel. En 1928, la compagnie change son nom en Signal Oil & Petrol, entamant une production de pétrole la même année. Signal fusionne avec Garrett Corporation, une compagnie aérospatiale basée à Los Angeles.

1968 : la compagnie adopte the Signal Companies en tant que nom de corporation.

L’association de la division Signal Garrett à Bendix fait de Allied-Signal aerospace le plus important des secteurs d’activités. En 1985, la compagnie vend 50% de Union Texas, et en 1986 elle se sépare de 35 entreprises non-stratégiques en formant le Henley Group, inc.

En 1991 : Avec un nouveau Président, Laurent A. Bossidy, et une nouvelle direction pour beaucoup de secteurs clés, Allied-Signal commence un programme complet de transformation. Des mesures musclées sont prises pour améliorer le cash-flow, pour augmenter la productivité, et pour que la compagnie soit une force compétitrice mondiale pour les années à venir. Le nom d'Allied-Signal change en AlliedSignal en 1993 pour renforcer l’image d'une seule et même compagnie et pour rendre compte d’une totale intégration de toutes ses entreprises.

1992 : la compagnie vend ses intérêts restant pour UnionTexas par un appel d’offre de $940 millions produit net.

Durant les années 1990, Laurent A. Bossidy fait évoluer Honeywell en terme de croissance et de productivité, ce qui quintuple la valeur marchande des parts d'AlliedSignal et surpasse de manière significative le Dow Jones Industrial Average et le Standard & Poors 500.

Honeywell a été fondé et formé par des techniciens inventifs et par une direction de haut niveau. Ces mêmes valeurs font fonctionner Honeywell depuis lors. Honeywell garde le meilleur de son héritage d'AlliedSignal et de Honeywell Inc. pour demeurer l'une des plus importantes compagnies au monde.
Rechereche