Isolierte Gebäudesysteme führen häufig auch zu isolierten Datenbeständen. Dadurch wird es schwieriger, aussagekräftige Erkenntnisse aus den verfügbaren Daten zu gewinnen und die Leistungsfähigkeit von Gebäuden optimal auszuschöpfen. Ein vernetztes Gebäude ermöglicht es Unternehmen, Systeme zu integrieren, skalierbare Rechenleistung an der Edge und in der Cloud zu nutzen und wertvolle Einblicke über den gesamten Betrieb hinweg zu erhalten. Das ermöglicht intelligentere Workflows, indem es Systeme innerhalb eines Ökosystems verbindet und kontextualisierte Daten nahtlos fließen lässt, um fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Automatisierung für die Gebäudeperformance
Nutzen Sie die Funktionen, um den Schutz von Menschenleben und die Sicherheit, die betriebliche Effizienz und die Energieeffizienz zu optimieren.
Nutzen Sie die Funktionen, um den Schutz von Menschenleben und die Sicherheit, die betriebliche Effizienz und die Energieeffizienz zu optimieren.
Gebäudeleistung optimieren. Betriebsabläufe vereinfachen.
Egal, ob Sie für ein Hyperscale-Rechenzentrum, einen weitläufigen College-Campus, ein großes Gemeindekrankenhaus oder ein Fünf-Sterne-Hotelresort verantwortlich sind, Ihre Gebäude sind integraler Bestandteil Ihres Unternehmens. Honeywell bietet Automatisierungslösungen, die die Leistungsfähigkeit Ihrer Gebäude steigern und die Geschäftsergebnisse unterstützen, die für Sie wichtig sind. Wir helfen Ihnen dabei, den Energieverbrauch zu verwalten, die Gebäudeverfügbarkeit zu verbessern, den täglichen Betrieb zu vereinfachen, die Reaktionszeit bei Vorfällen zu verkürzen und sicherere, gesündere und komfortablere Umgebungen zu schaffen.
Gebäudeautomatisierung, zugeschnitten auf die Anforderungen Ihrer Branche
Gebäudeautomatisierung ist unabhängig von der Größe eines einzelnen Gebäudes oder eines gesamten Immobilienportfolios von zentraler Bedeutung. Erhalten Sie eine bessere Kontrolle über Ihren Gebäudebetrieb, um die betriebliche Effizienz, Sicherheit und den Energieverbrauch zu verbessern.
Unsere Lösungen in der Praxis
Solutions to help automate your building’s future
Vorausschauende Wartung. Integrierte Energielösungen. Verbesserte Nutzererlebnisse Vernetzte Gebäude. Wir unterstützen Sie dabei, die Herausforderungen von heute zu meistern und gleichzeitig auf die Anforderungen von morgen vorbereitet zu sein.
Leading the way to smarter, more automated buildings
Häufig gestellte Fragen
Gebäude verbrauchen erhebliche Mengen an Energie. Je nach geografischem Standort können Heizung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung und andere Gebäudesysteme etwa drei Viertel der gesamten Ökobilanz einer typischen Einrichtung ausmachen, im Vergleich zu etwa 25 %, die baubezogenen Aktivitäten zugeschrieben werden.1 Die Nutzung von Gebäudemanagementsystemen (BMS) und fortschrittlichen Softwaresteuerungen kann Gebäudebetreibern helfen, HLK-Systeme, Heizkessel, Kälteanlagen, Sensornetzwerke und Beleuchtungssysteme zu optimieren, um die Energieverbrauchsziele zu erreichen. Moderne Software-Lösungen können dabei helfen, den Energieverbrauch zu steuern, zu verwalten und zu optimieren, um Kosten zu senken und die Resilienz zu verbessern.
Gebäudemanagementsysteme (BMS) oder auch Gebäudesteuerungen werden verwendet, um Gebäudeanlagen wie Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC), Heizkessel, Kälteanlagen, Beleuchtung, Sicherheit, Brandschutz und mehr zu verwalten. Diese Systeme automatisieren Prozesse und regulieren die Anlagenleistung, um einen präzisen, konsistenten und effizienten Betrieb zu ermöglichen. Ein BMS wird oft als „Gehirn“ eines Gebäudes bezeichnet. Diese separaten, externen Systeme interpretieren Daten von Sensoren, senden Befehle an Geräte, ermöglichen Funktionen wie die Motordrehzahl, automatisieren die Sequenzierung komplexer Aufgaben und nehmen Echtzeitanpassungen vor, um die gewünschten Bedingungen aufrechtzuerhalten. Ähnlich wie das menschliche Gehirn ermöglichen diese kleinen, aber leistungsstarken Systeme die Steuerung komplexer Aufgaben in einem Gebäude.
Damit Raucherkennungssysteme zuverlässig funktionieren, von seinem Entstehungsort zu einem Sensor gelangen und dort in ausreichender Konzentration erkannt werden können. Traditionell werden Rauchmelder in der Nähe der Decke oder direkt an der Decke installiert, da Rauch nach oben steigt. Moderne Rauchfrüherkennungssysteme, auch Ansaugrauchmelder genannt, entnehmen der Umgebungsluft kontinuierlich Proben. Sie sind darauf ausgelegt, Brandgefahren frühzeitig zu erkennen und bereits in einem sehr frühen Stadium vor potenziellen Risiken zu warnen. Diese Geräte verfügen häufig über einen breiten Empfindlichkeitsbereich, um selbst die kleinste Menge an Rauch in der Luft zu identifizieren und so zu verhindern, dass selbst ein kleiner Brand irreparable Schäden verursacht. Fortschrittliche Detektionstechnologien können an strategisch ausgewählten Orten installiert werden – oft in Kombination mit herkömmlichen Rauchmeldern –, um kontinuierlich geringste Spuren von Rauch zu überwachen. Dadurch können potenzielle Brände bereits an ihrem Entstehungsort erkannt werden.
Quellen:
1 McKinsey & Company, „Accelerating green growth in built environment”, November 2022. [Zugriff am 30. Mai 2024]