Un pretratamiento eficaz del gas puede mejorar la eficiencia operativa de la planta de GNL al eliminar los contaminantes nocivos antes de la licuefacción. Este enfoque permite que las plantas funcionen con menos alteraciones en el proceso y con intervalos más largos entre paradas. Puede mejorar la disponibilidad, reducir el tiempo de inactividad y disminuir los gastos operativos, a la vez que se mantienen unas especificaciones de producto rigurosas y se protege el valioso capital de producción.
GNL integrado: ayuda a simplificar las operaciones
Tecnología innovadora de GNL diseñada para aumentar los resultados y reducir riesgos
Tecnología innovadora de GNL diseñada para aumentar los resultados y reducir riesgos
Soluciones integradas de GNL a lo largo de toda la cadena de valor
Las ofertas de GNL de Honeywell respaldan las etapas clave de la cadena de valor de dicho gas, que incluyen pretratamiento, licuefacción, recuperación de líquidos de gas natural (NGL), transporte marítimo, regasificación, tuberías, plantas escalables y soluciones digitales. Contribuimos a respaldar unas operaciones fiables y seguras, con las siguientes ventajas clave:
- Respaldar la financiabilidad: nuestras tecnologías y servicios integrados de GNL están diseñados para ayudar a gestionar los riesgos y la complejidad del proyecto.
- Eficacia de la planta: Las tecnologías aumentadas ayudan a respaldar la eficiencia operativa, la seguridad y la fiabilidad.
- Simplificación: nuestras soluciones integradas pueden proporcionar un único punto de responsabilidad y contribuir a facilitar una ejecución coordinada.
- Impulsadas por expertos: nuestras soluciones se basan en décadas de experiencia técnica para contribuir a respaldar la eficiencia de las operaciones de las plantas.
-
20 años para duplicar la demanda
El mercado de demanda de GNL se ha cuadruplicado en los últimos 20 años y se prevé que se duplique en las próximas dos décadas.
-
Aumento del 40 %
Los nuevos proyectos de licuefacción están impulsando un aumento del 40 % en la capacidad de producción global de GNL en los próximos cuatro años.
-
130+ millones de toneladas
Según las previsiones actuales sobre la capacidad de GNL, para 2040 habrá un déficit de 130+ millones de toneladas al año de capacidad neta necesaria para satisfacer la demanda mundial.
Preguntas frecuentes
La integración de múltiples activos de GNL en un espacio de trabajo común y centralizado permite coordinar las operaciones, colaborar a distancia y mejorar el rendimiento en todas las plantas. Este enfoque mejora la fiabilidad, agiliza la toma de decisiones y permite a los operarios aprovechar el análisis predictivo para el mantenimiento basado en el estado de las instalaciones, al tiempo que se mantiene la flexibilidad en cada una de ellas.
El rendimiento del intercambiador de calor en la licuefacción de GNL depende de factores como el diseño térmico, la selección de materiales, la distribución del flujo y la prevención de incrustaciones. La avanzada tecnología de intercambiadores de calor de bobinas permite una refrigeración especialmente eficaz cuando se combina con la automatización. Las herramientas digitales ayudan a mejorar tanto los equipos como los procesos. La reducción del tiempo de inactividad mediante el análisis también contribuye a la eficiencia operativa a largo plazo.
La tecnología de licuefacción de GNL es el proceso que enfría el gas natural a –160 °C (–260 °F), transformándolo en un líquido para que pueda almacenarse y transportarse de manera eficaz. La elección de la tecnología de licuefacción afecta directamente a la eficacia de la planta, su fiabilidad, el CAPEX del proyecto, los costes operativos y el rendimiento de la carga.
La tecnología de licuefacción patentada por Honeywell, basada en intercambiadores de calor de bobinas y en un diseño de proceso de integración, ayuda a los operarios a alcanzar un mayor rendimiento, un menor consumo energético y una ejecución más rápida de los proyectos. Esto lo convierte en un factor clave para megaproyectos greenfield de GNL, desarrollos modulares de GNL y expansiones de capacidad.