Stai sfogliando il catalogo prodotti per
Stai visualizzando la panoramica e le risorse per
- Notizie
- Come le porte USB creano una grande minaccia per la sicurezza informatica
Come le USB creano una grande minaccia per la sicurezza informatica
Quando sono collegati, questi piccoli dispositivi possono rappresentare un rischio importante per le industrie.
Interruzioni costose. Infrastrutture a rischio. Esposizione di informazioni private. La sicurezza informatica è più importante che mai.
Risulta che molte operazioni sfruttano dispositivi di supporto USB come archivi rimovibili (unità flash, dischi rigidi esterni): c’è stato un aumento del 30% rispetto all’anno precedente nell’uso delle USB in queste strutture.
Tutto ciò che si collega a quella porta è una potenziale minaccia dannosa.
Negli impianti industriali di tutto il mondo, le USB sono utilizzate da dipendenti ed appaltatori come un modo comodo per trasferire file e aggiornare patch.
Il nostro report sulle minacce USB del 2021 mostra che rendono vulnerabili le reti industriali.
Grazie a Honeywell Secure Media Exchange (SMX), la nuova ricerca ha aggregato i dati di centinaia di impianti nei settori energia, petrolio e gas, prodotti chimici, edilizia, aerospaziale e di altri impianti di produzione industriale di oltre 60 paesi.
Il 79% delle minacce ha il potenziale di avere un impatto critico sui sistemi di Tecnologia Operativa (Operational Technology, OT)
Si tratta di un aumento significativo, in aumento rispetto al 59% del 2020 e al 26% del 2019.
Il 37% delle minacce è stato specificamente progettato per utilizzare supporti rimovibili
Si tratta di quasi il doppio rispetto al 19% indicato nel rapporto del 2020 e più del quadruplo rispetto al 9% del 2019.
Aumento del 30% rispetto all’anno precedente nell’uso delle USB
Con la pandemia globale, si è verificato un aumento dell’uso dei dispositivi USB all’interno delle strutture di produzione.
Il 12% delle minacce era basato sui contenuti
Questi tipi di minacce sono stati del 110% rispetto all’anno precedente. Questa nuova tendenza mostra un passaggio dalle minacce poste dalla contraffazione di file ed archivi eseguibili (.exe e .zip) ai documenti stessi (.PDF, file di Office).
Scarica il Report completo sulle Minacce USB per la Sicurezza Informatica Industriale di Honeywell 2021.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.