Solutions de centre de données pour répondre aux demandes croissantes

Améliorez le temps de disponibilité et soutenez la mise à l’échelle opérationnelle avec des solutions conçues pour répondre efficacement à la demande croissante.

hon-server-rack-cables-data-centre-closeup-1373685036.jpg
hon-technician-cart-data-centre-server-aisle-267084122.jpg

Améliorez le temps de disponibilité et soutenez la mise à l’échelle opérationnelle avec des solutions conçues pour répondre efficacement à la demande croissante.

Aidez à améliorer le temps de disponibilité. Réduisez le risque de perturbations. Solutions pour centres de données à toutes les échelles.

Les opérateurs de centres de données à très grande échelle et de colocation subissent une pression énorme pour développer leurs activités afin de répondre à une demande en forte croissance, stimulée par le calcul haute performance et les charges de travail liées à l’IA. Honeywell aide les opérateurs de centres de données à relever les défis liés à l’accélération de la mise en place d’un parc mondial standardisé, grâce à des solutions fiables qui permettent d’optimiser la disponibilité des installations, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de soutenir les objectifs de gestion des émissions de carbone et de contribuer à la protection des employés, des données et des actifs.

A focused technician inspects cable connections on high-performance server racks within a modern data center facility.

Améliorer la disponibilité et la résilience

Plus de la moitié des pannes importantes, graves ou majeures survenant dans les centres de données entraînent des coûts supérieurs à 100 000 dollars, et une panne sur cinq coûte plus d’un million de dollars aux opérateurs1.. Nos solutions pour centres de données sont conçues pour aider à réduire le risque de ces pertes en fournissant :

 

  • Solutions de gestion du bâtiment indépendantes des fournisseurs, basées sur un cadre ouvert
  • Contrôles environnementaux optimaux
  • Solutions de stockage d’énergie
  • Maintenance prédictive
A symmetrical perspective of a high-tech server room featuring rows of illuminated server racks and industrial metal flooring.

Augmentez l’efficacité énergétique et gérez l’empreinte carbone

Dans un secteur industriel défini par une consommation énergétique croissante et des exigences de refroidissement intenses, les solutions pour centres de données Honeywell sont conçues pour aider à optimiser l’efficacité énergétique et à gérer l’empreinte carbone avec des solutions telles que :

 

  • Solutions de stockage d’énergie
  • Détection de pression pour les liquides de refroidissement et les réfrigérants
  • Microréseaux intelligents
  • Centrales électriques virtuelles
  • Carburants renouvelables
  • Solutions d’hydrogène vert
A technician moves a computer workstation through a data center aisle alongside rows of server racks.

Aidez à protéger les travailleurs, les actifs et les données

La protection des employés est primordiale pour les gestionnaires de centres de données, tout comme la protection des données des clients et des actifs physiques. Nos solutions sont conçues pour contribuer à la protection de l’infrastructure des centres de données et aider à lutter contre les cybermenaces.

 

  • Systèmes d’alerte précoce en matière de sécurité incendie et de sécurité des personnes
  • Contrôle d’accès physique
  • Systèmes vidéo
  • Gestion des intrusions
  • Capteurs de sécurité pour batteries
  • Solutions de cybersécurité pour les technologies opérationnelles (TO)

FAQ

Pour éviter les temps d’arrêt dans les centres de données, des technologies comme les systèmes de détection précoce de la fumée, les solutions de stockage d’énergie, la maintenance prédictive et une infrastructure redondante pour l’alimentation et le refroidissement doivent être envisagées. Au cours des trois dernières années, 40 % des organisations ont connu une panne de service informatique importante, sérieuse ou grave causée par une erreur humaine, soulignant la nécessité d’automatiser les procédures et les flux de travail normalisés, ainsi que d’utiliser la surveillance intégrée pour aider à maintenir la disponibilité2.

Pour choisir les bonnes solutions de centre de données pour votre entreprise, commencez par identifier et évaluer les fournisseurs de centres de données. Il est important d’aller au-delà de l’achat de solutions ponctuelles et de travailler avec un partenaire qui peut soutenir un cycle de vie complet du projet, de la conception et de l’intégration au service continu. Cherchez un partenaire ayant de l’expérience dans l’intégration de systèmes afin d’améliorer la fiabilité et de réduire la complexité, ainsi qu’une expérience avérée de livraison de projets à temps et dans les limites du budget. L’infrastructure des centres de données nécessite des solutions évolutives et adaptables, capables de prendre en charge les charges de travail exigeantes liées au calcul haute performance et à l’intelligence artificielle.

La conception axée sur le cycle de vie peut aider les centres de données à optimiser leur consommation d’énergie et à réduire leur impact environnemental en prenant en compte l’efficacité à chaque étape, du choix du site et de la gestion thermique jusqu’aux solutions d’automatisation et à la réutilisation de la chaleur résiduelle. Un centre de données avec une approche de cycle de vie bien planifiée peut être en mesure de réduire l’empreinte carbone jusqu’à 69 % en utilisant des technologies disponibles sur le marché, par rapport aux conceptions traditionnelles qui se concentrent uniquement sur la réduction de l’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE).3 L’amélioration de l’efficacité énergétique ne fait pas que réduire l’empreinte carbone – elle aide également à réduire les coûts d’exploitation et à prévenir les temps d’arrêt en gardant les systèmes en fonctionnement de manière plus fiable.

Un PLC (automate logique programmable) est généralement conçu pour des systèmes hautement performants et critiques, tels que les infrastructures électriques et la gestion des installations de refroidissement dans les centres de données. Il offre des temps de réponse rapides et une redondance intégrée. Un contrôleur numérique direct (DDC) est particulièrement adapté aux systèmes HVAC non critiques, tels que ceux des bureaux ou des halls d’entrée, et comprend généralement des modèles prédéfinis pour faciliter la configuration. De nombreux centres de données optent pour une approche hybride en matière de contrôleurs, en basant leur choix sur les besoins spécifiques de chaque application en termes de performances et de fiabilité.

La détection avancée de la fumée est essentielle dans les centres de données, car les systèmes à haut débit d’air peuvent diluer la fumée, rendant les premiers signes d’incendie plus difficiles à détecter. Sans détection rapide et précise, même les petits incidents peuvent s’aggraver rapidement, ce qui entraîne des dommages à l’équipement, une perte de données et des temps d’arrêt coûteux. Les systèmes d’avertissement précoce, comme les capteurs d’émanations de batteries lithium-ion, la détection de fumée par aspiration et les panneaux d’alarme intelligents, peuvent fournir plus de temps pour intervenir, aidant à protéger les infrastructures sensibles et à maintenir le temps de disponibilité.

Trouvez des solutions de centre de données sur mesure

Sources :

1 McKinsey & Company, « Accelerating green growth in built environment », novembre 2022. [Consulté le 30 mai 2024]

2Uptime Institute, « Executive Summary, Annual outage analysis 2025 », mai 2025. [Consulté le 6 mai 2025]

3 Honeywell, « Design for More Efficient Data Centers », mars 2025. [Consulté le 21 janvier 2026]