/content/honeywellbt/us/en/search.html

Was Sie aus diesem Artikel lernen werden:

  • Wie Energiespeicherlösungen wie BESS, Microgrids und virtuelle Kraftwerke Unternehmen dabei helfen können, Kosten zu senken, erneuerbare Energien effektiver zu verwalten und die Zuverlässigkeit des Netzes zu erhöhen.
  • Strategien zur Verbesserung der betrieblichen Ausfallsicherheit bei Stromausfällen und -unterbrechungen.
  • Die Rolle integrierter Energiemanagementsysteme bei der Optimierung des Energieverbrauchs, der Reduzierung von Spitzenlastgebühren und der Teilnahme an den Energiemärkten für zusätzlichen Wert.

Früher floss die Energie in eine Richtung und floss vorhersehbar von Kraftwerken in Haushalte und Unternehmen. Heute ist die Energielandschaft dynamisch und nicht einseitig.

Angesichts steigender Energiekosten und alternder Netze benötigen Unternehmen intelligentere Strategien, um den Energieverbrauch zu steuern, die Betriebskontinuität aufrechtzuerhalten und die Energieeffizienzziele zu erreichen. Infolgedessen blicken viele über traditionelle Energiemodelle hinaus und investieren in anpassungsfähigere Lösungen. Energiespeicherlösungen sind zu einem effektiven Mittel geworden, um an der Spitze zu bleiben.

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), Microgrids, verteilte Energieressourcen (DERs), virtuelle Kraftwerke und Langzeitspeichertechnologien stehen jetzt zur Verfügung, um eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Herausforderungen zu bewältigen. Hier sind fünf der wirkungsvollsten Möglichkeiten, wie sie dazu beitragen können, einen Mehrwert für Ihr Unternehmen zu schaffen.

Senkung der Energiekosten durch besseres Timing

Der Energieverbrauch ist nicht immer das Problem. Das Timing ist es. In vielen Regionen können Spitzenlastgebühren einen erheblichen Teil der Stromrechnung eines Unternehmens ausmachen. Diese werden oft durch nur wenige Stunden hoher Nutzung pro Monat verursacht.

Hier kommt BESS ins Spiel. Durch die Speicherung von Strom, wenn er kostengünstiger ist, und die Nutzung dieser Reserve in Spitzenzeiten können Unternehmen unvorhersehbare Spitzen vermeiden und die Kosten überschaubar halten. Dieser Ansatz, der manchmal auch als Peak Shaving oder Load Shifting bezeichnet wird, erfordert keine Änderungen an den Abläufen, sondern verwendet stattdessen ein intelligenteres Timing.

In einem Beispiel implementierte ein Anbieter erneuerbarer Energien in Ontario das Multi-Megawattstunden-BESS von Honeywell, um Peak Shaving zu bewältigen. Das System berechnet bei geringer Nachfrage und entlädt sich in den teuersten Stunden, wodurch die Netzbelastung reduziert und den Kunden geholfen wird, Zeiten mit hohen Tarifen zu vermeiden.

Erneuerbare Energien zuverlässiger machen

Auch wenn immer mehr Unternehmen Solar- und Windenergie nutzen, entspricht die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nicht immer der Nachfrage. Hier können Microgrids und DERs helfen, die Lücke zu schließen.

Ein Microgrid ermöglicht es einer Anlage oder einer Gruppe von Gebäuden, ihren eigenen Strom zu erzeugen und zu verwalten. Wenn es an ein größeres Stromnetz angeschlossen ist, kann es eine breitere Zuverlässigkeit unterstützen. Wenn das Stromnetz ausfällt, kann ein Microgrid unabhängig laufen und den Betrieb am Laufen halten. DERs, die alles von Sonnenkollektoren bis hin zu Generatoren umfassen, sind kleinere Energiequellen, die zusammen in einem Microgrid genutzt werden können.

In einem Fall installierte ein europäischer Produktionsstandort, der mit häufigen Stromausfällen zu kämpfen hatte, ein solarbetriebenes Microgrid, das von Batteriespeichern unterstützt wurde. Das Ergebnis war ein System, das jetzt bis zu 80 % des Energiebedarfs des Standorts abdeckt, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung drastisch verbessert und die Betriebskosten senkt.

Sauberere Energie effizienter nutzen

Die Erzeugung erneuerbarer Energie ist nur dann sinnvoll, wenn sie gespeichert und bei Bedarf genutzt werden kann. Ohne Speicher bleibt Solar- oder Windstrom oft ungenutzt.

In einigen Regionen, wie z. B. Chile, wurden bereits die Kosten einer nicht übereinstimmenden Produktion zu spüren bekommen. "Sie produzieren mehr Solarenergie als ihre Netzlast hat", sagte Mohammad Hoda, Business Director Energy Storage bei Honeywell. "Sie müssen es tagsüber abschalten. Nachts lassen sie dann Dieselgeneratoren laufen."

Die Energiespeicherung hilft, dieses Problem zu lösen, indem sie zusätzliche Energie aufnimmt, wenn sie verfügbar ist, und sie für später speichert. Das kann bedeuten, gespeicherte Solarenergie in der Nacht oder Windkraft in ruhigen Zeiten zu nutzen.

Flow-Batterien sind zum Beispiel an Orten nützlich, an denen die Temperaturen hoch sind oder eine lange Lebensdauer erforderlich ist. Durch den Einsatz einer Mischung aus Kurz- und translation Speicherung können Unternehmen erneuerbare Systeme besser nutzen, ohne Energie zu verschwenden.

Aufrechterhaltung des Betriebs bei Störungen

Von Cyberangriffen bis hin zu klimabedingten Stromausfällen werden Ausfälle immer häufiger und dauern länger. Für viele Unternehmen ist es nicht optional, während dieser Unterbrechungen betriebsbereit zu bleiben, sondern erforderlich.

Energiespeicherlösungen, insbesondere BESS und Microgrids, können dazu beitragen, dass Anlagen bei Netzausfällen weiterbetrieben werden.

Einige Speichersysteme unterstützen auch Blackstart-Funktionen, was bedeutet, dass sie Systeme ohne externe Stromversorgung neu starten können. In Gebieten mit schwierigen Bedingungen können Flow-Batterien eine längere Backup-Abdeckung bieten, insbesondere dort, wo Hitze oder hoher Bedarf typische Batterien weniger effektiv machen.

Energiemanagement als ein intelligentes System

Da die Energiesysteme immer komplexer werden, benötigen Unternehmen bessere Tools, um sie zu verwalten. Virtuelle Kraftwerke helfen, indem sie verschiedene Energiequellen miteinander verknüpfen und als Einheit betreiben.

VPPs ermöglichen es Unternehmen, Solarmodule, Batterien und Lasten über mehrere Systeme hinweg zu steuern. Sie können den Verbrauch während der Spitzenzeiten verschieben, auf Netzsignale reagieren oder sogar an den Energiemärkten teilnehmen, um Einnahmen zu erzielen.

Diese Koordination hilft den Unternehmen, mehr Kontrolle und mehr Wert aus ihren Energieinvestitionen zu ziehen. Es unterstützt auch das Netz, um Stress in Zeiten hoher Nachfrage zu vermeiden.

Lesen Sie unser Whitepaper Die Rolle der Energiespeicherung beim Aufbau eines widerstandsfähigen, kosteneffizienten Netzes der Zukunft, um zu erfahren, wie alles zusammenhängt.